This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:对 TPS63070RNMR 电路设计的反馈

Guru**** 2529120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306811/tps63070-feedback-on-tps63070rnmr-circuit-design

器件型号:TPS63070

我目前正在使用德州仪器的 TPS63070RNMR 组件、以便在输入电压范围为3V 至15V 时生成5V 的输出。

我已将电源正常(PG)引脚连接到 VIN、而不是 VOUT。 我知道此引脚的最大额定电压为12V、因此我将确保不超过输入电压中的该限值。 我计划在下一个版本中通过将 PG 连接到 VOUT 进行必要的调整。

遗憾的是、在输入电压介于3V 和10V 之间的电流设置中、电路输出约为10V。 但是、当输入超过10V 时、输出增加到11.5V。 如果您能查看我的原理图并就所需的任何修复或改进提供建议、我将不胜感激。

物料清单
U2: TPS63070RNMR
L2: SRN8040-1R5Y
C15: C3225X7S1A476M250AC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Daniel、您好!

    我想说的是、您的原理图中没有发现任何问题。 您是否在此处显示一些波形以便让我更好地了解这种异常行为?

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TAO、您好!

    感谢您的快速响应以及确认原理图中未发现任何问题。 为了更好地帮助您了解异常行为、我很乐意提供具体的波形。 您能否具体说明您希望我为哪些信号或引脚捕获波形?

    此致、
    丹尼尔·I.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Daniel、您好!

    如果可能、请帮助  先捕获输入电压 Vout 的信号和电感器的电流。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tao、好消息是、我们已经解决了因使用合适的烤箱进行焊接而导致的错误、实现了准确的输出!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、   

    恭喜。

    我还需要更多支持吗?

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    谢谢! 目前不需要进一步的支持。 感谢您的提议。

    此致、
    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Daniel、您好!

    不客气、因为无需进一步支持、我先关闭本主题。  

    再次感谢您考虑使用 TI 的器件。

    此致

    陶氏