This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1641:浪涌测试中复位失败

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314058/tps1641-failed-to-reset-in-surge-test

器件型号:TPS1641

尊敬的:

我们使用 TPS16410DRCR 自动重试电子保险丝 IC 进行保护。 不过、在我们的浪涌测试期间、每1分钟有+/-1KV 信号、该测试遵循 IEC 61000-4-5标准(1.2/KV 50 μs 波形表示浪涌电压的上升时间(1.2微秒)和达到半值的时间(50微秒)。 )、TPS16410DRCR 会复位2到3个周期、这是可以接受的。 但是、在第4个周期后、它会进入关断状态、并且在恢复24伏电源之前无法上电。 请在附件中找到原理图的详细信息、并告知我。

e2e.ti.com/.../Sheet-_2D00_1_2D00_EFUSE-SECTION-ONLY-_2D00_NOT-USE.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohit、

    我们将通过 EOD 与您联系。

    此致、
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohit:

    在浪涌保护测试期间、电流是否达到大约超过6.7A 的高电平?  你是否有任何波形?  

    此致、
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 ArushJi,谢谢你的回复。 请查找超过6.7A 的波形图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rohit,

    由于短路检测、器件关断、使用的阈值为6.7A。 您是否可以使用更高的 PC1值(如10uF)测试此性能。 另外、在布局中、您能否检查电容器是否离器件很远。  

    如果您使用已更改的 PC1值执行实验、请回复。  

    此致、
    阿鲁什