This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160:LM5160压降

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5160
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305243/lm5160-lm5160-voltage-drop

器件型号:LM5160

团队成员

我们在主模块中有 LM5160降压稳压器,它可以将24V 转换为5.4V (1.3A),并连接到负载(21个模块消耗 40mA 电流)。  

该模块包含 可驱动24V 电压的接触器、并通过微控制器控制接地。 此微控制器从5V LDO (TLV70433DBVR)接收电源。 所有这些模块均采用20引脚扁平带状连接器菊花链式、其中5.4V 电压轨连接到2引脚和6引脚 GND。 除5.4V 电源轨外,我们还采用24V 电源轨,并在此20引脚连接器中运行 CAN 信号。

我们面临的问题是、在最后3个模块停止 CAN 通信时、5.4V 电压下降(<4.3V)。 当我们接通接触器时,会发生这种情况,另外电压降会低于4V。  附加的图像是电源分配。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、您好、

    LM5160可能会进入电流限制范围。 您能否准确地告诉我您的负载消耗了多少? 为此、请通过电流测量工具将5.4V 电源连接到 LDO。

    谢谢。

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、看起来您根据自己的图片串联馈送 LDO。 它们都串联还是并联在 LM5160的 VOUT 上?

    谢谢。

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在5.4V 模块电压开始时测量的值。 结果21模块消耗673mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们提供的是菊花链方法。 我们将并行抽取每个板并为 LDO 提供输入、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、您好、

    FB 节点从哪里获得电压? 有时、最好在 FB 检测到负载电压时进行调节、而不是直接连接到 VOUT。 如果您使用连接器在多个电路板上传输电压、这可能是一个有点棘手的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    我们测量了反馈电压 、电压没有下降、并且也没有纹波

    下面是5.4V、连接到20引脚连接器、并通过扁平带状电缆连接到不同的模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ...5V 波纹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ...5V 波纹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、您好、

    这正是我的观点。 我认为这是布局、设计可行性问题。 就 LM5160而言、它的行为正常(在 FB 节点上保持1V 电压)、但 LDO 不会获得5V 电压、因为负载离 LM5160很远。 为了解决该问题、您必须从负载而不是在 VOUT 处对 FB 进行采样。

    我的重点是、如果您可以使用 FB 电阻分压器来获得4V 电压、那么就不会有这个问题。

    您看到的问题是 总线连接器上存在电压降。 我能想到的唯一一件事是您可以不断尝试提高 VOUT、看看这是否能解决您的问题。

    谢谢。

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    今天我们不能增加超过5.5V ,因为 CAN 收发器可以支持最大5.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、您好、

    我在快速入门计算器中运行了您的设置、发现您的输入/输出电容不足(2.2uF 而不是3.3uF)(假设降额50%、而不是16.18uF)。 此外、Cb 的尺寸过小(应为0.1uF)。

    您能否检查是否更改这些内容来修复您的设计?

    e2e.ti.com/.../LM5160-_2D00_-inquiry.xls

    谢谢。
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew、我们将在本次演示中  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好、 我们需要更改哪个参考符号?  对于 Cb =、我们目前为33nF (目前)、新的更改将为0.1uF。 您是否还能确认其他标识符

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    24V 输入电压(C20 +、C21+C101+C102= 400uF)和 C16=2.2uF ;5V 输出电压时,C5+C67 =44uF

    >再确认一次、在第一个模块处我们将获得几乎5.3V 电压、而在最后一个模块之后、它将降低、即我们具有大约4至4.03V 电压。 改进如何帮助

    >在 Excel 工作表中、需要提到 Vin (min)= 19.2、Vnom=24V 和 Vmax=28.8V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、您好、

    有2件事。 要在应用中获得实际的有效电容、必须考虑电容器的降额曲线。 通常、当在额定电压的50%下使用它们时、它们会降低50%的额定值、有时降额较小、有时降额较多。

    此外、这些电容器还必须位于 VOUT 节点处。 如果原理图中的另一部分需要线路中的输入电容器正常工作、则除了这些输出电容器之外、您还必须添加这些电容器。

    为了回答您的问题、如果带状电缆上出现电压降、可能无法解决您的问题、如所示。 我认为解决此问题的最佳方法是添加一个额外的网、该网会通过所有其他带状电缆进行反馈、即最终 LDO 处的5.4V、并使该电压成为进入 FB 节点的电压。

    谢谢。

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更改前,第20个模块上为3.97V  

    C16 - 4.7uf/C49 - 30uF-10 uF 三联叠加/C71 - 0.1 uF

    在第20个模块上更改3.93V 后

    注意: 我们观察到新鲜模块上的压降不在那里、并且在一段时间内它下降。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Karthik

    电压降可能仅在所有 LDO 开始加载 IC 时出现。 当 t=0时、电流为0、这就是电压起初表现正常的原因。

    您是否可以灵活设置5V 电源的位置? 有可能吗?

    谢谢。

    安德鲁