请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65131 您好!
很抱歉、如果该器件型号不相关。 我之前尝试过问这个问题、但是这个问题被指派给 TPS65131的产品经理、他建议我使用不同的器件型号再问一次。 如果有人了解 USB-C 标准和实际故障场景、我将乐意提供帮助。
我有一个器件由 标准 USB-C 充电器的 VBUS 线路提供的5V 电压供电。 它运行良好、但我不完全熟悉 USB 电源标准、或者不熟悉现实世界中可能发生的故障。 我希望客户能够通过任何兼容的 USB-C 端口为其供电。
继电器 电流消耗:120mA TPS65131电流消耗:660mA 总电流消耗:780mA
我的问题是:
1.在即将推出的 VBUS 线路上需要什么(如果有)保护? 我已经安装了 PTC 和 TVS 二极管、但我不确定这在这种情况下有多大帮助。
2.继电器线圈上的反激式二极管对于电源主机是否有足够的保护?

谢谢
-本