This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:关于请求消息

Guru**** 2811095 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1313979/tps25730-about-request-messages

器件型号:TPS25730

大家好、

TPS25730将返回一条请求消息来响应来自 USB-C AC 适配器等供电方器件的供电方能力消息。
请求消息中的"USB Communication Capable"标志的设置是什么? 请求消息中的"USB Communication Capable"标志的设置是什么?
(它可以在外部设置还是固定设置? 如果固定、设置是什么?)

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳  

    让我与团队确认一下、我将在本周晚些时候与您联系。

    我假设它会被禁用、因为该器件将作为纯电源器件、用作桶形插孔的替代产品。 应在数据表或 TRM 中说明可配置设置。 我在那里看不到它、因此它可能已修复。

    谢谢。此致、
    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    我能够与团队确认、请求消息中的 USB 通信能力标志设置为"0"并被修复。

    谢谢。此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您的回复。
    如果 Flag = 0固定、那么 TPS25730似乎不能用于 USB-C 端口进行数据通信、但 TPS25730能否用于 USB-C 端口进行数据通信?

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    不是100%确定你在这里问什么,但我可以提供一些一般性的回应。

    TPS25730不与 DP/DN 或 SS 线路上的数据进行交互、所以任一 USB 通信的发生在一定程度上超出 PD 控制器的范围。

    可能会发生的一个问题是、源端 PD 控制器可能会将请求消息中的 USB 通信功能标志解释为0、并且不会尝试在端口上枚举 USB。 这会阻止 USB 数据通信。

    谢谢。此致、

    克里斯