This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 供应商 PN 提供的帮助:15-105513-01

Guru**** 2514545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314868/help-need-it-from-supplier-pn-15-105513-01

主题中讨论的其他器件:TPS53622

你好 ,希望你做得好。

 

这是来自 Jabil 的 Daniel Dorado,我想知道是否对以下部件号15-105513-01进行了任何编程?

我想知道您是将以下组件 PN:15-105513-01编程为某个电压值、还是将其完全为空白。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    我们的团队将对此进行研究并与您联系。

    谢谢!  

    普雷姆·达尼亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    TPS53622包含一个默认配置文件、它不是空白、但您必须根据输出电压、开关频率、每个电源轨中的相位数等进行更改。

    此致、

    Chanakya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chanaky

    另一个问题  

    您能帮助我了解 该组件附带的默认电压值是多少吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    通道 A 和通道 B 的值分别为1V 和0.8V。

    此致

    颐和