请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UC2825 从数据表中可以看出、此器件的最大占空比为80%
在电压模式下工作、开环 不能超过50%直流
控制器 实际上是否能够以80%的速度工作?
请您提供建议
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
从数据表中可以看出、此器件的最大占空比为80%
在电压模式下工作、开环 不能超过50%直流
控制器 实际上是否能够以80%的速度工作?
请您提供建议