主题中讨论的其他器件: GPCCHEM、 BQ27426、BQ27Z746 、BQ27Z561
我们是否可以对4.5V 电池使用 BQ27427电量监测计?
尽管只能选择高达4.4V 的默认化学 ID、但在我们完成学习循环后、它会自动更新为4.5V、对吧?
技术参考手册如下所述:
https://www.ti.com/lit/pdf/sluucd5?keyMatch=SLUUCD5
只要检测到充电终止、监测计就会在系统运行期间自动更新和学习 Chg Term 上的 V。 它表示给定系统的满电量点、该点因充电器而异、也取决于温度和其他因素。
在[7.4.4.1.2V at Chg Term]时、该值的范围为0至5000mV。
谢谢。