This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC14240-Q1:输入滤波器

Guru**** 1460550 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC14240-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314443/ucc14240-q1-input-filter

器件型号:UCC14240-Q1

在修订版 C 数据表的表8-1中、显示"对于极端的输入纹波电压情况、将4.75 Ω 滤波电阻器连接到电源输入 PIN7、并在模拟 VIN 引脚6之间连接一个10-μF 陶瓷电容器来为模拟 GNDP 供电。" 但在图8-1和8-2中、它似乎显示了这个电阻器连接到引脚6。 我是否误解了显示的内容? 或者、这是让我跳起来的文字吗? Rvina 和 Cvina 的名称在任何地方都没有提及、因此很令人困惑。

首先、我想了解引脚6和引脚7之间的区别是什么? 我假设一个为芯片供电、一个为集成变压器供电?

输入滤波器的下一步是 引脚6和引脚7之间还是 Vin 和引脚7之间连接4.75欧姆电阻器? 是不是除此表条目顶部提到的10μF 之外?  它的接地侧是否应该更靠近引脚5或引脚8 (根据表5-1中的 Vin 条目、这两个看起来对于不同的事物都很重要)?  

最后、我想知道可选330pF 和输入滤波器的实现情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas

    我复制/粘贴以下问题。 每个要点中都显示了我的答案。 仅当总输入电容低于预期值时、才应考虑添加表8-1中所述的可选滤波器。 或者、前置稳压器输出电容可能较低、或者前置稳压器和 UCC14240-Q1之间可能存在一定阻抗、或者您可能有多个 UCC14240-Q1器件同时开启。 这些情况中的任何一种都可能导致 VIN 处的瞬态偏移或 VIN 上的电压纹波高于预期值。 由于我们在发布 UCC14240-Q1之前已经完成了几次 IC 修订、输入电压灵敏度更强大、我已经审核了数百个不使用输入 RC 滤波器的成功设计。 但是、由于从 IC 早期开发版本中获得的经验教训、我们决定将此描述/建议保留在表8-1中。

    "在修订版 C 数据表的表8-1中、显示"对于极端的输入纹波电压情况、将4.75 Ω 滤波电阻器连接到电源输入 引脚 PIN7、并在模拟 VIN 引脚6之间连接一个10-μF 陶瓷电容器来为模拟 GNDP 供电。" 但在图8-1和8-2中、它似乎显示了这个电阻器连接到引脚6。 我是否误解了显示的内容? 或者、这是让我跳起来的文字吗? Rvina 和 Cvina 的名字在任何地方都没有提及,所以这很令人困惑。"

    • 是的、这种说法令人困惑且模棱两可。 我将在内部开展工作、以阐明需要传达的信息。  下面是放置到原理图中时、表8-1中所述的每个选项的外观

    '首先、我想了解引脚6和引脚7之间的区别是什么? 我假设一个向芯片供电、一个向集成变压器供电?"

    • 两者都是 VIN、通常在 PCB 的外部连接在一起。 在内部、引脚6连接到模拟输入电压感测电路、而引脚7连接到功率级。

    '输入滤波器的下一步是 引脚6和引脚7之间还是 Vin 和引脚7之间连接4.75欧姆?'

    • 在引脚6和7之间连接4.75Ω 电阻器、如上面的原理图所示

    "除了此表条目顶部提及的之外、是否还有10μF?"

    • 正确并参考上面的原理图、除了 C12之外、这是 C16

    " 它的接地侧是否应该更靠近引脚5或引脚8 (根据表5-1中的 Vin 条目、这两个引脚对于不同的事物似乎都很重要)?"

    • 10μF 滤波电容器(C16)的 GND 侧直接连接到引脚5。 引脚8、9是用于电源(也是散热)的 GNDP 引脚、应直接连接到 C12、C13。 引脚10-18主要用于散热、

    "最终、我想知道可选330pF 和输入滤波器的实现情况是怎样的?"

    • 请参阅上方原理图中的选项1。 在最坏的情况下,您可以同时实施选项1和选项2,但由于它们  在表8-1中被描述为单独的选项,因此我将在原理图上把它们显示为单独的 选项。

    此致、

    史蒂夫