在修订版 C 数据表的表8-1中、显示"对于极端的输入纹波电压情况、将4.75 Ω 滤波电阻器连接到电源输入 PIN7、并在模拟 VIN 引脚6之间连接一个10-μF 陶瓷电容器来为模拟 GNDP 供电。" 但在图8-1和8-2中、它似乎显示了这个电阻器连接到引脚6。 我是否误解了显示的内容? 或者、这是让我跳起来的文字吗? Rvina 和 Cvina 的名称在任何地方都没有提及、因此很令人困惑。
首先、我想了解引脚6和引脚7之间的区别是什么? 我假设一个为芯片供电、一个为集成变压器供电?
输入滤波器的下一步是 引脚6和引脚7之间还是 Vin 和引脚7之间连接4.75欧姆电阻器? 是不是除此表条目顶部提到的10μF 之外? 它的接地侧是否应该更靠近引脚5或引脚8 (根据表5-1中的 Vin 条目、这两个看起来对于不同的事物都很重要)?
最后、我想知道可选330pF 和输入滤波器的实现情况。