This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:BQ20Z95

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310380/bq27z746-bq20z95

器件型号:BQ27Z746

您好!

我对 电量监测计评估软件 bq20z90-v1.50德州计划的 SCC 标志有疑问。  我如何以物理方式触发此错误(标志)?  这是充电状态下的短路直接引起的误差吗?

是否有任何方法可以在物理上消除此误差、例如导致某种程度的短路?  我的目标是以物理方式触发错误、并在消除原因后检查标志是否仍处于活动状态(SCC)。  

感谢您的帮助。  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marcin:  

    SCC 标志被专门在充电事件期间的短路期间触发。 我不确定我是否完全理解您的问题、您是否在尝试触发 SCC、然后测试在 SC 条件被移除后是否清除了标志?  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny 您好、

    这是对的、这就是我要尝试做的。  关于 SCC 标志、短路必须直接发生在连接器上、也可能发生、例如发生在电池组的"+"和"-"之间 或 BMS 上的某个位置?

    此致、  

    马尔钦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marcin:  

    SCC 通常用于电池组侧电量监测计的 PACK+/-短路。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny 您好、

    我用18、5V 和0、2A 有效地增加电源来为电池组充电、并在 PACK+和 PACK-之间建立电路、而且我触发 SCD 标志、这是为什么? 您能解释一下吗?

    充电时、我直接在 PACK +和 PACK 上创建电路、我得到的都是 SCD 标志、而不是 SCC。 您能帮助我触发 SCC 标志吗? 我可能做错了什么?

    此致、Marcin   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marcin:  

    BQ27Z746电量监测计没有 SCC、只有 SCD 保护功能。 这就是此处仅触发 SCD 的原因。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny 您好、

    它的 电量监测计评估软件 bq20z90-v1.50程序、采用测试的 bq:bq20z95。  

    此致、

    马尔钦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marcin:  

    对于由此产生的混淆、非常抱歉、请 参考《技术参考手册》中的以下小节

    此致、  

    Jonny.