This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148:VCCX 的电流要求

Guru**** 2547260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116, LM5148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315351/lm5148-current-requirement-for-vccx

器件型号:LM5148
主题中讨论的其他器件:LM5116

您好!

我可以看到 HO 和 LO 能够提供几安培的峰值 电流、我想这些电流来自 VCC 和 CBOOT 电容。

对于外部 VCCX 电源的电流有哪些要求?

我使用了 LM5116、这里、如果不使用、两个 FET 都会损坏 VCCX 上的外部电压。

谢谢!

Br. Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、  

    LM5148 VCC 电流是170mA、远高于 LM5116、您可能不需要 VCCX。

    是的、峰值电流仅在 FET 开启时暂时出现、确实由 VCC 和自举电容器处理

    您应该根据 MOSFET 的 QG 和开关频率计算所需的 VCC 电流:

    I_VCC =(Q1_g + Q2_g)* Fsw

    VCCX 电源应满足此条件、理想情况下还应满足170mA 的 VCC 电流限制。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥兰多!

    感谢您的快速回答。

    在计算5V 电压下的总栅极电荷时、如果高侧和低侧并联了两个 FET、我将获得21mA。

    我想我可以保存一个稳压器、然后直接从内部 VCC 运行一切。

    Br. Thomas