This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:SRP、SRN 的绝对最大额定值

Guru**** 2608905 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312217/bq40z50-r2-absolute-maximum-ratings-for-srp-srn

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50BQ9000

高支持、

我们正在  使用 bq40z50-R2为 4S16P 电池组开发 BMS、并支持高达45A 的连续电流。

关于 SLUSBS8B、第28页、我们将使用专用重电缆将高电流路径从电池端子1N 路由至检测电阻、并从电池端子4P 路由至热保险丝。

我们 使用单独的(5引脚)连接器和   连接到电池端子(4P、3P、2P、1P、绝缘套管)的较轻的电缆1N 将电源路由到监测计 BAT (引脚32)和板载外部电池平衡网络(~1A)、并且希望获得有关如何连接监测计 VSS 的一些建议 (引脚9)和该网络上的相关器件(GND)。

我们知道、如果为电芯连接使用单根重电缆、则 BAT 和 VSS (GND)网都应 使用靠近连接点的网带进行连接、 但是、由于我们可以 选择使用单独的(5引脚)平衡绝缘套管连接器、我们预计最好改用该连接器、以避免   通过重电缆的电流干扰敏感型测量仪表。  我们注意到、监测计中的固件通过管理占空比、避免在平衡电流流动的同时进行测量。

然而、我们担心、如果重电缆上的压降超过 SRP (引脚8)和 SRN (引脚6)引脚(SLUSBS8B、第7页)的绝对最大额定值0.3V、我们可能会损坏 电量计。

您能否确认 SRP/SRN  绝对最大额定值图是否为差分限值、如果是、相对于 GND 的单端限值是多少?

谢谢!

Jeremy。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeremy、

    这些不是差分限制。 SRP/SRN 的绝对最大电压相对于 VSS 为0.3V。 相对于 VSS 的绝对最小电压为-0.3V。 如果超过这些值、则可能会损坏器件。

    参阅 图24 在本 应用手册。 请注意、在 SRN 和 SRP 引脚上使用齐纳二极管将 电压钳位到安全电平(取决于齐纳二极管选择)。 电流将受滤波电阻器 RFILT 限制。  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    这些二极管似乎用于处理瞬变、而不是用于将引脚限制在安全稳定 电压的钳位操作。 我不了解具有足够低(0.3V)钳位电压的齐纳二极管、这种布置不会钳制负电压。  

    您能否仔细检查这些引脚的最大差分与单端(以接地为基准)电压额定值是多少?

    此致、

    Jeremy。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeremy:

    我将与硬件工程师进行仔细检查。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeremy:

    硬件工程师的回复:

    "这些限制对于接地端而言均为单端限制、与其他引脚相同。"

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    您能不能和 硬件工程师确认一下哪些 引脚"其他引脚"?

    此外、 bq40z50使用哪个 AFE 部件?

    bq769x0似乎适用于3-15节电池组、但 bq40z50支持1-4节电池组。

    此致、

    Jeremy。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeremy:

    此屏幕截图中的其余规格为"其他引脚"。


    BQ40z50的 AFE 器件是 BQ9000。  

    BQ769x0是一款工业监视器(电池节数通常较多)。 监视器不报告 SOC

    BQ40z50是一款监测计(通常用于个人电子产品-电池节数较少)。 监测计是更复杂的器件。

    BQ40z50的硬件与 BQ769x0的硬件不同、

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    鉴于 ADC 的满量程是 VREF1的相对比例、我预计 SRP 和 SRN 的绝对最大额定值为 VREF-0.3V 至 VSS 1-0.3V。

    如果可以、与电荷相比、这将为放电期间大电流路径的布线损耗提供额外的裕度。

    是否有适用于 bq9000的数据表?

    此致、

    Jeremy。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeremy:

    BQ9000的硬件数据表本质上是 BQ40z50数据表。

    BQ9000是我们在硬件上使用的器件名称。 BQ40z50是固件名称。  

    让我看看 BQ40z50是否在 SRP/SRN 引脚上有一些额外的裕度。 "我不会骗你的。"

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeremy:

    硬件工程师:

    "它们应该能够临时占用高达2V 的 SRN 或 SRP (小于10ms)而不会造成损坏。  "

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jose。