This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53681:TPS53681无法在-40°C 下启动

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312208/tps53681-tps53681-can-not-start-at--40c

器件型号:TPS53681

尊敬的团队:

客户正在将 TPS53681用于无线电设计、他们发现 TPS53681在-40°C 下无法工作。

在-40°C、Vin12V 和 Vout 5.35V 条件下正常、Vout 0.85V 无法工作。

是否 TI 有任何解决方案可以解决低温启动问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Allen

    我们已通过电子邮件收到相同的请求、我们将对此提供支持。

    此致

    颐和  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    该问题将在电子邮件中讨论、并将关闭该问题。

    此致

    颐和