This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616:采用 BQ79616的 BMS 主控制单元设计指南

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1313758/bq79616-guidance-on-master-control-unit-design-for-bms-with-bq79616

器件型号:BQ79616

您好、TI 专家!

我正在开发 BCU 、对于将 BQ79616集成为电池监控单元(使用 BQ79616的 BMU 已设计)有一些疑问:

  1. BMS 中的主控制 :德州仪器是否有在 BMS 中开发主控制单元的参考设计或设计指南? 我对它如何与 BQ79616集成尤为感兴趣。

  2. 使用 BQ79616的主板控制功能 主板电池控制单元需要具备哪些基本功能和特性? 我的目标是确保我的设计有效地补充此 IC 的功能。

非常感谢您的见解和任何推荐资源。

感谢您的帮助!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Batuhan,

    除了数据表的第10 节和 EVM 用户指南的第7节之外、我们没有器件的特定参考设计。  

    使用我们的器件唯一重要的是其通信能力。 任何控制单元都必须能够通过 UART 进行读写。 强烈建议具有读取 nFAULT 的单独功能、例如 GPIO 引脚。 除此之外、我们认为至关重要的事情还取决于我们的客户。  

    此致、