请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25751 主题中讨论的其他器件: BQ25756、 LM76005
您好、先生/女士:
我们参考 TPS25751设计 PD 3.0应用。
我们发现 PP5V 需要5V/3A 功能、用于 VBUS 的5V/3A 电源。
我们是否可以使用 BQ25756来支持 VBUS 的5V/3A?
如果需要、我们是否可以将 LM76005电源功能更改为5V/0.5A?
请提供您的建议。
非常感谢。