This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149-Q1:是否有必要在 CBOOT 上添加一个外部续流二极管?

Guru**** 1552380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314930/lm25149-q1-is-it-necessary-to-add-an-external-freewheeling-diode-to-cboot

器件型号:LM25149-Q1

嗨、团队,

根据 EVM 原理图、我们可以看到 CBOOT 的续流二极管。 我知道根据同步降压拓扑、当两个 MOS 均关断时、即在死区时间期间、SW 点的电流会流经 VCC。 通过续流来确保输出在死区时间内不会显著下降、并防止电流在1-D 周期内流入 VCC。
客户问的是、芯片内部结构中有一个上拉二极管。 是否需要在外部添加该二极管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我尝试找到此器件的工程师、我会尽快与您联系。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan:

    正确、我们有内部自举二极管。 我们不需要外部自举二极管。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多