This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何使用 Fusion GUI 将 tifsp 文件转换为 PMBus 脚本 csv 文件

Guru**** 2810885 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315176/how-to-convert-tifsp-file-to-pmbus-script-csv-file-with-fusion-gui

主题中讨论的其他器件:UCD9090

我一直在使用 tifsp 文件通过 Fusion GUI 对 UCD9090进行编程、现在我想使其自动化。 我 按照以下步骤获得 csv 文件:

1.在 Fusion GUI 中导入 tifsp 文件,然后在弹出窗口中导入。

2.打开"配置设备"对话框。 在此页面中、我是否需要点击"Store RAM to Flash"? (我没有这样做)

3.在"Configure device"页面中、选择"File"->"Export"、然后选择"PMBus write script"选项卡。

4.使用默认设置、选择"Export PMBus Config script"来下载 csv 文件。

这些是正确的步骤吗? 我是否 需要在步骤2中点击"Store RAM to Flash"?

我遇到的问题是,在写入 csv 文件后,我发现有些导轨编程不正确,即使导轨名称也不正确显示。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    您的步骤是最正确的。

    建议将 RAM 存储到闪存中、以确保闪存采用 RAM 的最新设置。

    电源轨名称不是配置文件的一部分、请参阅常见问题解答 https://www.ti.com/lit/pdf/slua815 

    我们不建议 PMBus 写入脚本文件、请使用数据闪存写入脚本或数据闪存十六进制文件、因为 PMBus 写入脚本会动态修改操作存储器、IO 可能不在受控环境下。  

    此致

    颐和