This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:OTP 后的 I2C 配置

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314235/bq76942-i2c-configuration-after-otp

器件型号:BQ76942

您好!  

对 BQ76942完成 OTP 后、您是否仍可以配置 I2C 十六进制地址、还是应该提前确定它?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Minh

    该操作可在任何时间进行。 它不需要进行 OTP 校准即可正常工作、但 OTP'ing 使设备每次复位或从关断状态唤醒时、都将设置 i2c 地址。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:  

    非常感谢您的答复。 我想跟进并更具体地回答我的问题。  

    1) 1)器件采用 OTP 格式、默认 I2C 地址(01)。

    2) 2)器件执行组装流程、并根据客户要求使用不同的 I2C 地址(02)重新配置。

    3) 3)器件现在已发布给客户、使用后遇到重置或关断、器件会自行重置为01还是会保持在02?  

    此致!

    明  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Minh

    如果器件经历完全复位或关断/唤醒、则该器件将复位为默认 OTP 配置0x01。 除非 MCU 在发生复位/关断后配置地址。

    因此、我认为这应该可以在 MCU 代码中实施。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙