This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74801:ISS 电流上限和下限规格

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314496/tps74801-iss-current-upper-and-lower-spec

器件型号:TPS74801

您好!

您能否提供 ISS 的最大值和最小值、客户正在使用3300pF 作为软启动电容器设计、但测试结果压摆率不准确、我们需要评估的最大值和最小值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    这是 DRC 封装的 ISS 特性数据。 RGW 封装特性数据相似但略有不同。  

    -40°C 25°C 125°C
    平均值 464.16 467.56 466.85
    sigma 4.752 4.4954 3.659

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我们是否有电流的最小规格?

    客户使用3300pF、计算得出的 SS 时间应为6ms、但我们测量的 SS 时间仅为4.27ms、如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    可根据我提供的信息计算出最低规格。 例如、这3种分布中的最小6-sigma 为-40C、其中最小为435.6nA。 为此、我认为最大电流更有意义、我计算这些分布中的最大6西格玛在25°C 和488.8nA 条件下。  

    他们是否可以使用示波器上的光标来计算 ISS 电流? 还要记住、电容器也具有相当高的容差。  

    另一个注意事项是、数据表不清楚软启动启动启动时间的测量方法。 他们使用了看起来像10%-90%上升时间的东西、而数据表可能指的是总斜坡时间。

    此致、

    尼克