This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628503:降压电源 SPICE 模型

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314452/tps628503-buck-supply-spice-model

器件型号:TPS628503

大家好、
我们现在正处于使用 IC  TPS628503DRLR 5V 至3.3V、3A  适用于电源管理。 请您提供 Spice 模型的完整器件型号或其他任意替代产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    遗憾的是、我们没有适用于 TPS628503DRLR 的 PSpice 模型。 但我们具有 Webench 用于仿真。

    或者、我建议使用 PSpice for TPS628502-Q1 进行评估。 它们因最大电流而异。  

    如果需要、您还可以订购 EVM 并执行必要的评估。

    我希望这对您有所帮助。

    此致、

    费宾