This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180-Q1:使用 Spice 模型进行仿真

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308154/lm5180-q1-simulation-with-spice-model

器件型号:LM5180-Q1

我尝试使用 软件来进行仿真。

但模型在 twinbulder 中失败了。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    您是否使用加密模型? 由于我们仅在 PSpice 软件中提供支持、因此我们不具备 Twinbulder 等其他软件的相关经验。 我将建议您在 PSpice 软件中仿真模型。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的丹尼尔  

     从中国台湾的 FAE 获取了未加密的 SPICE 模型。

    它仍然有其他问题。 您能帮我检查一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    郑义峰:

    很抱歉,我在此无能为力。 对于未拼写错误的模型、我们仅支持 PSpice 软件。 对于其他软件、我们也没有模型导入的经验。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但 OEM 提出了清液请求。

    如果您想多讨论一下、我想您可以通过电子邮件进行讨论

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    郑毅:

    好的、我会给您发送电子邮件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能在这里留下您的电子邮件地址吗?