Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E, TIDA-010262
主题中讨论的其他器件:DP83TD510E、
我正在评估基于 dp83td510e 的 APL 开关解决方案。 我需要一个符合 APL 标准的 PoDL 解决方案、如下所示:
A 类:15VDC/0.54W
或
B 类: 15Vdc/1.1W
TIDA-010262是否满足要求。
任何建议?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E, TIDA-010262
我正在评估基于 dp83td510e 的 APL 开关解决方案。 我需要一个符合 APL 标准的 PoDL 解决方案、如下所示:
A 类:15VDC/0.54W
或
B 类: 15Vdc/1.1W
TIDA-010262是否满足要求。
任何建议?

您好!
我想我没有完全理解您的问题。 802.3bu 的4级符合 APL 的 B 级类似电流限制、但具有不同的电压。 (以及 APL 的一些其他电路要求)。
因此、如果您要为 TPS26601提供15V 电压而不是24V 电压(并可能调整 UVLO)、请设置4级的电流限制、即使没有合适的 APL 电源、该器件也应能为 APL 器件供电。
除电源外、您还需要修改 DP83TD510E 周围的电路、以确保其不会广播2.4Vpp 能力。
此致、
斯特芬