您好!
我在设计中实施了 TPS25750D。 器件将仅作为供电方模式工作、配置将保存在 I2Cm 总线上的 EEPROM 中。 所以、我选择了 ADCIN1=0和 ADCIN2=0的配置。
EEPROM 地址为0x50、我将来自寄存器0x0000的"tps25750x_fullFlash_i2c_array"放在 EEPROM 中。
当我为 TPS25750D 上电时、I2Cm 总线上没有任何通信尝试、我不明白为什么芯片应该从 EEPROM 加载配置。
当我读取 I2Cs 总线上的可用寄存器时,我得到:
在寄存器0x3处读取4个字节
bytecount = 4
50 54 43 48
在寄存器0x4处读取4个字节
bytecount = 4
49 32 43 20
在寄存器0xF 处读取4个字节
bytecount = 4
0 5 9 F5
在寄存器0x8上读取4个字节
bytecount = 4
0 0 0 0 0
在寄存器0x14处读取11个字节
bytecount = B
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
在寄存器0x16上读取11个字节
bytecount = B
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
在寄存器0x18上读取11个字节
bytecount = B
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
在寄存器0x2D 处读取5个字节
bytecount = 5
30 3 60 2 A1
因此、th 器件处于补丁模式。
这里是我的设计:(已连接)

请,我的设计或配置有什么问题?