This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:使用\SHDN 输入且具有 PWM 的电子保险丝控制?

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1313775/tps1663-efuse-control-with-pwm-using-shdn-input

器件型号:TPS1663

在我们的一个应用中、我们考虑使用 TPS16630实现过流/过保护功能、并使用\SHDN 输入进行 PWM 控制。 对这个器件来说、这是可行的方法吗? 我们将以24V、4.5安培的电流运行。

感谢您的帮助- Duncan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Duncan:

    是的、这是可以实现的。  

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 PWM 频率的限制是什么?  TPS16530是否是使用\EN 输入进行 PWM 控制的更好选择?

    感谢您的帮助- Duncan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Duncan:

    我会说低于1MHz。

    此致

    G·库纳尔