This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:I'd 想知道如何让器件更快地学习 SOC。

Guru**** 2586105 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350-R1A, BQSTUDIO, GPCCEDV, BQ78350, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1313591/bq78350-r1a-i-d-like-to-know-how-to-let-the-part-learn-soc-faster

器件型号:BQ78350-R1A
主题中讨论的其他器件:BQ76940、、 BQSTUDIOGPCCEDVBQ78350、EV2400

大家好、

我的客户将 BMS 与 bq76940和 bq78350-R1A 结合使用、他们想快速了解确切的 SOC。
我告诉他们充满电和完全放电需要20次、但他们似乎不想浪费这样的时间和电力。


如果有的话、你会告诉我如何缩短学习时间吗?

此致、
寺本诚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 寺本诚、

    CEDV 监测计的生产 流程如下。

    根据应用识别电量计

        -确定是系统还是电池组侧的电池电量监测计。

    -如果电池是可拆卸的,使用系统侧电量监测计,如果电池和电量监测计将始终连接在一起,则使用电池组侧电量监测计。

    1. 校准电压、电流、温度测量值、cc 偏移和电路板偏移(如果可用)

     -按所示设置环境

     -使用 bqstudio 执行 V、I、T

     和 cc 偏移以及电路板偏移校准

    1. 配置数据存储器参数、请参阅技术参考手册(TRM)。 最重要的参数包括:

    - EDV2、EDV1和 EDV0对应于室温下7%、3%和0% SOC。

    -收尾电流。 应使用 C/10和 C/20之间的值。

    放电电流阈值。 此电流应小于收尾电流

    充电电流阈值。 该电流应小于收尾电流。

    -Quit Current。 这将决定电量监测计的弛豫状态。 该值应小于 Dsg 和 chg 电流阈值、并小于或等于 C/20。

    -设计容量:电池的额定标称容量。

    -设计电压:电池的额定标称电压。

    充电电压。

    1. 执行 学习周期
      • 记录 V、I、T 时、此测试需要6个不同的周期。

      利用应用在室温(25oC)下的典型高放电率、从满电放电到空电

      使用应用在室温(25oC)下的典型低速率从满放电到空放电

      在应用将看到的高温下(通常使用50oC)、使用应用的典型高速率从满电放电到空电

      在应用将看到的高温下(通常使用50oC)、使用应用的典型低速率从满电放电到空电

      使用应用在低温下的典型高速率从满电放电到空电(通常使用0oC)

      使用应用在低温下的典型高速率从满电放电到空电(通常使用0oC)

      • 将文件提交到 gpccedv
      • 对返回的7个 CEDV 系数(EMF、C0、R0、T0、R1、TC、 C1)在测量仪表中
    2. 提取 golden 文件

      • golden 文件由 bqstudio 提取。
      • 它可能是 srec、即标准 Motorola 格式文件。
      • 它可以是闪存流文件:bqfs 或 dffs。 Bqfs 包含指令闪存和数据闪存、而 dffs 仅包含数据闪存参数。
    3. 根据实际负载分布评估室温和低温下的准确性

      • 库仑计数从满量到空的传递电荷、以获得真正的 FCC。
      • 通过从真实 FCC 中减去电池充电总和、计算剩余电量。
      • 通过将剩余容量除以真正的 FCC 来计算真实的 SOC、并将其与电量监测计报告的内容进行比较。


    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jose Couso,

    感谢您的快速回答!
    我检查了 bq78350的参数、发现"标准温度充电"中的电压不合适。
    我没有将 EV2400送到客户面前、因此我现在也没有尝试纠正。
    我和他们讨论过这个问题、在这个月或下个月修正参数后、我们会进行多次充电和放电。
    因为我们现在无法准备6种条件的环境。

    总之、再次感谢。

    此致、  
    寺本诚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 寺本诚、

    听起来很不错。  

    此致、
    何塞·库索