This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:UCC28951同步整流器问题

Guru**** 2386840 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC28950, UCC28950EVM-442
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1313115/ucc28951-ucc28951-sync-rectifier-problem

器件型号:UCC28951
主题中讨论的其他器件: UCC28950UCC28950EVM-442

我正在将 UCC28951 PWM IC 用于 电源中、其输入电压为24伏、输出电压为5伏。  当我启用同步整流器时、UCC28951上的时序会变得不稳定。  它会导致初级侧进入过流断续模式。  我已检查初级和次级同步整流器之间的相位。  相位调整正确。  我是其中包含原理图的。   我没有使用自适应延迟。   e2e.ti.com/.../FIB_5F00_power_5F00_supply.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了您的原理图、看起来您的 E 和 F SR FET 没有通过 UCC28951的正确输出进行驱动。

    您可以使用 UCC28950EVM-442原理图作为参考。  请注意、UCC28950和 UCC28951是引脚对引脚兼容的、并且将使用相同的原理图。  通过以下的链接可找到 UCC28950EVM-442用户指南、其中包含 UCC28950EVM-442原理图。

    https://www.ti.com/lit/ug/sluu421a/sluu421a.pdf

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢你的帮助。  我以前使用过 UCC28950、我熟悉 UCC28950EVM-442原理图

    同步整流器由 UCC28951 E 和 F 输出(分别为引脚18和17)通过电阻 R22和 R30驱动到隔离器 UCC2150ADWR (U5)。  U5的输出驱动两个同步 FET Q8和 Q5。  该参考设计未使用 UCC2150ADWR、但我们以相同的方式通过 UCC28951驱动同步整流器。   

    我过去在这种配置中使用过 UCC28951和 UCC2150ADWR、但实际上已经解决了这个问题。  这些设计之间的主要区别在于布局。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审查中、我会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我 认为您的行为不稳定可能是因为您达到了过流断续模式保护。  

    您可以通过研究 Comp、CS、变压器输入电压来验证这一点、并且由于您有额外的探头、您也可以查看 E 和 OUT F。  如果在此期间 SS 电压循环、则很可能进入过流断续模式。

    我会在 SR 处于关断稳态以及导通时研究这些信号。  此信息将帮助您确定导致不稳定行为的原因。

    此致、