This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030-Q1:电源管理论坛

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14030-Q1, LMR14030, LM5149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1313967/lmr14030-q1-power-management-forum

器件型号:LMR14030-Q1
主题中讨论的其他器件: LMR14030LM5149

我想使用 LMR14030SQDPRTQ1制造+12V、2A 电源。  

电路中有一项要求、即为 IC 提供12V 输入、输出应为12V。 此模式对  LMR14030SQDPRTQ1是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ulhas:

    对于具有12V 输入电压的12V 输出电压、您需要选择可在高达100%占空比下运行的降压稳压器。 LMR14030-Q1支持97%占空比、因此您可以获得的最大输出为0.97x12 = 11.4V。

    您只需要汽车级吗? 您的设计规格是输入电压范围、输出电压和输出电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ulhas:

    是的、LMR14030能够支持压降模式。 当 Vin 非常接近 Vo 时、器件将以最大占空比(如数据表 EC 表中标记的~97%)工作、Vo 将跟随 Vin。

    此致、

    鸿嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息。 不要求汽车级。 我们需要工业级。 输入电压范围:10V 至32V。 输出电压:3.3V 至24V、输出电流= 3.5A。

    我们有一个用例、其中我们需要为12V 输入提供12V/3.5A 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ulhas:

    检查 LM5149直流/直流降压控制器。 它仍然不支持100%占空比、但最接近我能找到的占空比。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5149.pdf