Other Parts Discussed in Thread: PMP11329
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
Thread 中讨论的其他器件:PMP11329您好!
您是否有用于 50W 不间断电源的参考设计? 120VAC 输入、直流电源将通过 三节18350节串联电池。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我假设您需要隔离式交流/直流电源、您认为反激式器件适合您吗?
我们为您提供多种参考设计、请使用以下链接并筛选您想要的内容:
Ryan Tan