This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210-Q1:启动时有时会跳过开关脉冲

Guru**** 2893060 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40210-Q1, TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315162/tps40210-q1-when-start-up-will-skip-switch-pulse-sometimes

器件型号:TPS40210-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS40210

团队成员

我的客户使用 TPS40210-Q1作为反激式为 IGBT 驱动器供电。

有关软启动的一个简短问题,启动时,软件会开始切换脉冲跳跃,有时如下所示:

VIN 为16V、VFB 为5V;F=125kHz

异常波形:

黄色:GDRV;绿色:Vsense;蓝色:VDD;紫色:VFB(5V)

正如您在启动时所看到的,开关频率在125kHz(跳过脉冲 )不稳定。  

我已经确认启动时没有过流、Vsense max 为90mV

正常波形:

黄色:GDRV;绿色:Vsense;蓝色:VDD;紫色:VFB(5V)

正如 您在启动时所看到的,开关频率稳定在125kHz。(无跳脉冲 )  

我可以问、导致这种跳跃脉冲的原因是什么吗?

数据表中的 VSEE 是否也是 TPS40210内部误差放大器的 IN+之一?

期待您的答复。

艾琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新异常波形规律性

    1.黄:GDRV, 我们发现脉冲将  以8:的倍数跳过,例如,跳过8*pulse 或16*pulse

    2.蓝色:SS;紫色:FB;启动时, VSS 约为300mV, FB 约为40mV,有 GDRV 开关异常,VSS 将增加,但 FB 会保持在40mV 一段时间,

     GDRV 导通时间是最小导通时间80ns

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irene:

    感谢您使用 e2e 论坛。

    在软启动期间、TPS40210器件将根据 SS 电压的上升斜率调节输出电压。 在此期间、器件以开环方式进行稳压、补偿网络尚未处于活动状态。 软启动完成后、器件将从 SS 参考切换到误差信号放大器的固定内部参考、且调节将继续在闭环中进行。
    由于软启动期间只有开环调节、输出电压有可能超过上升斜率基准值。 在这种情况下、器件将停止开关、等待输出再次下降或 SS 斜率上升、然后继续开关。

    因此、可能会观察到断续行为。

    如果需要进一步说明、敬请告知。
    此致、
    尼克拉斯