This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:查询具有6A 容量的电源选择 IC。

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314109/tps2121-inquiry-about-source-selection-ic-with-6a-capacity

器件型号:TPS2121

您好!

我们目前正在为我们的项目选择合适的 Source Selection IC、并测试了 TPS2121RUXR。 不过、在查看其规格后、我们发现其电流容量为4.5A、低于我们项目的6A 要求。

考虑到这一点、我们将询问您是否可以推荐电流容量至少为6A 的替代拉电流选择 IC。 非常感谢您在这方面的专业知识。 我们对符合我们的规格并且随时可以买到的产品特别感兴趣。

我们期待很快收到您的来信,并感谢您对此事的及时关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    感谢您就此向我们提出意见。 我想注意的是、可以并联两个 TPS2121以增加电流限制、在设计时需要记住一些细微差别。

    否则、我们没有可实现这一点的单个 IC -但是、我们也有很多解决方案、在这些解决方案中可以并联两个器件(负载开关、理想二极管或电子保险丝)、从而形成电源多路复用器/源极选择 IC 的行为。

    您的输入电压范围是多少?

    谢谢。

    帕特里克