This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130A:转换效率与官方网站上给出的值相差20%

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62130A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1313633/tps62130a-the-conversion-efficiency-is-20-different-from-that-given-on-the-official-website

器件型号:TPS62130A

您好,

使用 TPS62130A 时、我的客户端的转换效率与手册中给出的效率相差20%。  我能否问一下造成这个问题的原因是什么、以及如何改进和优化它?

详细信息:

1、第一种方式:输入5V、输出1.0V,官方网站给出的转换效率:88.7%,测量的转换效率:68.48%

测试方法:移除 R20和 R21的0Ω、串联电流探头、并使用示波器测试两个位置的电流值:146.71mA、448.56mA、即: η=(1.055 * 0.44856)/(4.71 * 0.14671)= 68.48%。

2.其余的方法与1V0的转换效率相同,例如:

输入为4.71V、输出为1.8V、测量的输出电流为231mA、测量的转换效率为81.96%、官方网站给出的值为91%。

输入为4.71V、输出为1.2V、测量的输出电流为378mA、测量的转换效率为75.99%、而官方网站给出的值为90%。

3.通过这种方式、转换效率更高:

输入为4.71V、输出为3.3V、测量的输出电流为207mA、测量的转换效率为96%、官方网站给出的值为95%。

4、 以上电路设备型号都是相同的,如下:

Cin_10uf--Murata:GRM188R61E106M

COUT_22uf--TAIYO YUDEN:LMK107BBJ226MA-T

L 电感值:2.2uH--- Wurth: 74438336022

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rhea!

    1.您能向我展示一下网站的效率设置吗? 条件可能不同、例如加载 FSW。

    2.效率测试最好使用万用表读取电流值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuai:

    1.通过官方网站设计工具推荐的电路计算得到的转换效率如下:

    2.官方网站设计工具提供推荐电路。 手动将 Vin\Cout\L1设置为电路设计所选的模型。 转换效率计算如下:

    3、数据手册输入5V 输出0.9V 转换效率给出如下:

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    可能是测试问题。

    1.对于效率测试、需要使用高精度万用表来测量输入和输出电流、使用万用表来触摸 C11和 C13两个端子焊盘之间的电压。

    2.请检查 SW 波形,确保脉冲稳定。

    3.您还可以看一下: 如果您禁用其他导轨,效率会改变吗?