This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25170J:关于充电时的最终判断时间。

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25170, BQ25170J

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1313247/bq25170j-regarding-the-end-judgment-time-when-charging

器件型号:BQ25170J
主题中讨论的其他器件:BQ25170

你好。

我正在使用 BQ25170开发产品、想要询问确定充电完成时间所需的时间。

"当 OUT 引脚上的电压超过再充电阈值(VRECHG)且电流降至终止阈值(ITERM)以下时、器件会终止充电周期"、并在满足此条件时确定终止。 需要多长时间?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好裕之

    BQ25170J 在终止电流上具有30ms 的抗尖峰脉冲时间。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill。

    感谢您的回答。

    我知道端子电流的抗尖峰脉冲时间为30ms、但了解如果充电终止条件持续30ms 或更长时间、则可以确定充电已完成是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好裕之

    是否正确理解如果充电终止条件持续30ms 或更长时间,则确定充电已完成?

    是的、这是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill。

    您的建议对我帮助很大。

    非常感谢。