This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149-Q1:我想知道 LM25149飞轮二极管的额定电流。

Guru**** 2513735 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312253/lm25149-q1-i-would-like-to-know-rated-current-of-the-flywheel-diode-in-lm25149

器件型号:LM25149-Q1
主题中讨论的其他器件:LM25149

大家好、

LM25149数据表中的方框图表明飞轮二极管(VCC 和 CBOOT 之间的二极管)是集成的。


我想知道飞轮二极管额定电流的最大值。


请告诉我以供参考。


此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuka,

    其额定值应符合 VCC 电流限值、从而确保170mA 连续。

    峰值电流的表征不那么高。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥兰多!

    感谢您的回复。
    我还有更多问题、

    我认为飞轮二极管只会在死区时间内有电流流动。 对吗?
    即使电源输出电流较大、是否有必要能够从飞轮二极管流过大量电流?
    您在什么电流负载作为电源进行测试?


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuka:

    在1-D 周期内、电流将流入自举二极管。  电源产生的高电流不会流过自举二极管。

    Vsupply 电流需要大于根据 PIN/Vinmin 计算出的电流、其中 PIN = POUT/效率。

    希望这对您有所帮助。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥兰多!

    感谢您的回复。
    我还有更多问题、

    我想说的是、飞轮二极管能够流过的电流没有170 mA 问题。

    有数值基准吗?
    请告诉我是否有计算方法。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuka,

    这实际上不是一个"飞轮"二极管、但自举二极管应能够承受170mA。

    未对此进行计算、这基于 EC 表中的电气规格、主要是 VCC 电流限制。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥兰多!

    感谢您的回复。

    我了解自举二极管的额定电流不是问题、因为它可以承受内部 LDO VCC 电源的恒定限流电流。
    对吗?
    感谢您让我反复检查。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuka,

    是的、正确。

    -奥兰多