This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2640:IN 和 OUT 引脚的 TPS2640 ESD 保护

Guru**** 2557300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314142/tps2640-tps2640-esd-protection-of-in-and-out-pins

器件型号:TPS2640

您好!

TPS2640的产品说明书指出了器件引脚的 ESD 保护等级为1000V (HBM)。

我的问题是:上述值是否也适用于器件的输入和输出引脚
或者这些引脚是否可提供更高的 ESD 保护?
无论如何、我们会在 IN 和 OUT 引脚上添加一些电容器、这将极大地改善
ESD 保护等级、但我想确切知道这一点。

此致
马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:  

    我们将在下周早些时候与您讨论此问题。

    此致、
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    表的相同额定值也适用于 IN 和 OUT 引脚。  

    此致

    G·库纳尔