请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2640 您好!
TPS2640的产品说明书指出了器件引脚的 ESD 保护等级为1000V (HBM)。
我的问题是:上述值是否也适用于器件的输入和输出引脚
或者这些引脚是否可提供更高的 ESD 保护?
无论如何、我们会在 IN 和 OUT 引脚上添加一些电容器、这将极大地改善
ESD 保护等级、但我想确切知道这一点。
此致
马丁
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Martin:
我们将在下周早些时候与您讨论此问题。
此致、
阿鲁什
尊敬的 Martin:
表的相同额定值也适用于 IN 和 OUT 引脚。
此致
G·库纳尔