This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25948:关于可用于打开和关闭直流24V 电压的电子保险丝(最高26.4V)

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314969/tps25948-about-efuse-that-can-be-used-to-open-and-close-dc-24-v-maximum-26-4-v

器件型号:TPS25948
主题中讨论的其他器件:TPS2663

大家好、

在 TI.com 上搜索符合所需规格的电子保险丝时、我找到了下图。 所以我有一个问题:下面显示的产品具有输入电压(最大值):23V 可以用于开关直流24V (最大值26.4V)吗?

电子保险丝 とホット・スワップ・コントローラ 製品選択| TI.com

感谢你的帮助。

此致、

泰藤隆瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Taito:

    最大持续工作 电压应限制为23V。 有关更高电压的信息、请查看 TP1663、TPS2663器件

    此致

    勒凯什