This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25628:针对最大 PMID 端口和旁路 OTG 模式的输出电流

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25628

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314713/bq25628-inquiry-for-max-output-current-of-pmid-port-and-bypass-otg-mode

器件型号:BQ25628

大家好、TI 支持团队

我要通过 BQ25628的 PMID 引脚为耳塞(L/R)充电。

我需要最小设置140mA 来分别为耳塞充电。

我在数据表上发现以下评论。

问题1: 最大值是多少。 升压 OTG 模式下 PMID 引脚的输出电流?

问题2. 最大值是多少。 旁路 OTG 模式下 PMID 引脚的输出电流?

问题3:   在旁路 OTG 模式下由电池供电是否正确?

谢谢。

此致、

MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    回答1。 主题。

    答2。 2A

    解答3。 可以。

    谢谢。