This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61220:如何在 EN 设置为低电平时防止反向电流

Guru**** 2522350 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315056/tps61220-how-to-prevent-reverse-currrent-when-en-is-set-to-low

器件型号:TPS61220

TPS61220的设置如下。

输入电压2.8~5.0V

输出电压6V

输出电流50mA

输出电容:12 μ F

负载类型:LED

VSYS 连接到了 USB 主机、锂离子电池和充电器、而在将 EN 设置为低电平后、我认为有必要防止 Vin 从 Vout 反向电流。

在这种情况下、请告诉我应该将二极管安装在 Vout 侧还是 Vin 侧(在 Cin 之前)。

↑输出电压侧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出电容:12 μ F

    负载类型:LED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dai:

    建议将二极管放在 Vin 侧(在 Cin 之前)。 请注意、电池侧的启动电压会更高。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,尼尼

    谢谢你。 我了解。