This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61094:是否支持 VIN = 5V 至 Vout = 3.3V?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63901, TPS61094, TPS631000, TPS63900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1313734/tps61094-will-it-do-vin-5v-to-vout-3-3v

器件型号:TPS61094
主题中讨论的其他器件: TPS631000、TPS63901 TPS63900

我在一段时间以前阅读过这篇文章(现在已锁定、请参阅链接的主题):

尊敬的 Jhon:

如果 VIN >= VOUT、则器件在直通或旁路模式下工作、无论器件处于哪种模式、VOUT 都接近 VIN、而不是您设置的目标电压。

TPS61094是一款降压/升压器件、这意味着它可以在升压模式(VIN 至 VOUT)或降压模式(充电时从 VOUT 至 SUP)下工作。

我认为您需要的是降压/升压器件(需要注意的是、 降压/升压 不同于 降压/升压 (如 TPS63901或 TPS631000)。

此致、Nathan

但 tps61094数据表具有此示例(5V 至3.3V)?? 似乎完全相反? Vin > Vout、Vin 降压至 Vout

我需要或多或少与该图8-14中的相同。 运行是否正常? 或者我是否需要其他器件?

谢谢

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    当 VIN > VOUT 时、VIN 不会降压至 VOUT、而 VOUT 会跟随 VIN。 "降压"是指 VIN 将降压至 SUP 以对超级电容器充电、而不是降压至 VOUT。

    当 VIN < VOUT 时、SUP 将升压至 VOUT 至您设置的目标输出电压。

    那么、您的要求是什么? TPS61094似乎对您来说不是一个好选择。

    此致、

    内森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:

    该数据表中的示例情况如何? 它显示5V 输入和3.3V 输出。

    是否有其他 IC 可以实现该功能?

    我的要求:

    - 5V 输入、最大250mA

    - 3.3V 输出、平均150mA

    -用于补充3.3V 应用中大电流尖峰的大电容

    谢谢

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    这里以 d/s 为单位的3.3V 实际上意味着它可以在充电模式下支持3.3V、而不是降压模式下支持3.3V。 或许这里有一个小小的困惑。。。 TPS61094在充电模式下只能支持3.3V 电压、但在降压模式下、VOUT 遵循 VIN、不能是稳定的3.3V 电压。

    抱歉、我们没有可以满足您要求的集成 IC。 您可以考虑一个分离的解决方案、方法是使用降压 IC (用于5V 至3.3V)+升压 IC (用于电容器至3.3V)+充电 IC (或 LDO、用于为大电容器充电)。

    此致、

    内森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何使用 TPS63900?

    这似乎是达到目的了吗?

    谢谢

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    TPS63900可工作于5V 至3.3V 和3.3V 电容、但无法为超级电容器充电、您仍需要充电器 IC 或单独的充电器电路。

    此致、

    内森