This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61252:TPS61252仿真文件

Guru**** 2502305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61252

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314774/tps61252-tps61252-simulation-file

器件型号:TPS61252

大家好、

我们有 TPS61252 TINA 文件吗? 客户希望使用此文件来模拟频域仿真? 或者您能否帮助在输入电压为3.6V 、输出电压为3.3V、输出电压为1.4A 时进行仿真

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、您好!

    我们没有适用于 TPS61252的此文件。 但在3.3-3.6V 的条件下、TPS61252很难输出1.4A。 请查看数据表 10.3.2以计算输出能力。 如果您要更换器件、请告诉我您需要的特性、我推荐您使用另一个 IC。

    此致、

    特拉维斯