This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61023:需要进行 TPS61023DRL 设计审查

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61023, TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1313863/tps61023-tps61023drl-design-review-needed

器件型号:TPS61023
主题中讨论的其他器件: TPS61022

您好!

需要对以下设计进行设计审查:

VSYS 可以在3.3V 至4.2V 之间变化。 最大输出电流为5V。

需要输出电源干净且噪声低。

而且、会在接下来的2天内将该电路板送到制造厂、因此、任何马上进行的审查都确实会对

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Shyam、您好!

    原理图很好。 但 TPS61023是一种具有3.7A 开关电流的器件。 在3.3-5V 的条件下、很难输出3A (有关计算输出电流的信息、请查看数据表7.3.4)。 此外、TPS61023不支持 FPWM、这意味着轻负载下出现 Vout 纹波是不可避免的。 有关详细信息、请查看数据表7.4.2。

    我针对您的应用推荐 TPS61022。

    此致、

    特拉维斯