This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61261:升压转换器在某些温度、电压和/或时序中忽略使能信号

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310329/tps61261-boost-converter-ignores-enable-signal-at-certain-temperatures-voltages-and-or-timings

器件型号:TPS61261

大家好、我们在使用 TPS61261升压转换器时遇到了一些问题。 我们注意到、如果稳压器在上次禁用后经过一段延迟后启用、它将忽略启用信号。 此问题似乎与发送使能信号时稳压器的输出电压强相关。  温度也似乎发挥了重要作用、因为我能够在0 °C 、5 °C 和 10 °C 相当可靠地重现问题 、但在15 °C 根本没有 

0 °C 的使能信号(VREG_EN)、输出电压(DVDD)和输入电压(VBATT)图(低于15 °C 的其他温度类似、但可以提供):

与前一个 VREG_EN 信号(约为0.7V)相比、在大约+9.7秒时 DVDD 电压曲线会有凹痕。 如果在此时间段内触发 VREG EN、则忽略 VREG EN。 在大约一秒的时间内、凹痕从0.7V 变为0.6V。 所有测得的温度低于15 °C 时都是如此 。  在 15 °C 处看不到这种凹痕 、这可能是由于输出电容器自放电高得多所致。

0 °C :

1s/div、0.2V/div

15 °C 

10s/div、0.5V/div

PCB 布局:

有没有任何想法可能导致此问题、以及如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    这是一代非常老的器件、我需要一些时间来找出根本原因。 我想知道您在此项目的时间表以及您选择 TPS61261的原因。 也许我们可以推荐您具有更好性能的新 IC。

     此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的答复。 之所以选择特定的 IC、是因为它具有良好的可用性、成本、适用于我们的用例的足够规格、并且不会进入寿命末期。 我们迟到了该 项目的开发(制造)、因此、如果可以了解根本原因、我们更愿意缓解控制器固件中的问题。 作为第二种选择、可以考虑对 BOM 进行占用空间相同的更改、但效果不太理想。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    如果 Vout 电源轨上有任何额外的电容器,您可以尝试将其更改为100k 电阻作为放电,并避免此 Vout 范围。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否认为芯片存在一个已知问题、需要采取这种极端的权变措施? 稳压器输出侧的下拉电阻会严重影响器件的电流使用。 如果我们可以确切地说是 Vout 范围导致出现问题的原因、我们就可以考虑使能信号的时序等问题。 但是、了解根本原因以及 发生故障的条件非常重要、这样我们才能避免所有边缘情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    它是一个旧设备、需要花一些时间才能找到问题的原因。 我们仍在研究之中。  

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢!

    告诉我、您是否需要我提供更多数据、或者希望我在我的硬件上进行任何实验。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    经过进一步研究、稳压器似乎最终能够升高电压、但在~100ms 的显著延迟之后。 对我来说、这指向芯片上的 POR 逻辑存在的一些问题、并且 我的假设是 稳压器卡在错误的启动阶段。 类似于以4档起动汽车。 请注意、我仍然知道太少而无法依靠这一点、因为我无法确定这将需要100毫秒、几秒、还是可能需要无限的时间、具体取决于具体情况。 以防信息共享可能会加速您的最后一步。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    非常感谢您提供宝贵意见。 我将在工作台上重复此操作。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    在工作台上重复此问题。 我的分析结果表明、在低温下、当 Vout 偏置在0.5-0.8V 之间时会发生该问题。 设计团队认为、此问题与某些内部逻辑在这种情况下可能由 Vout 供电有关、这会由于内部逻辑功率不足而导致启动缓慢。 如果 Vout 为低电平为零、则 IC 电源本身会形成 Vin。  由于这是一种旧的 IC、而且 我们没有其 设计数据、因此很难进行进一步分析。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您花时间调查此问题。 我们已实施一种权变措施、该措施对 Vout 进行测量 、并会延迟到稳压器上线。 遗憾的是、稳压器在这段时间内似乎功耗很大、可能由 Vout 供电(在下图中可以看到为平坦区、我们对 Vout 进行采样时会出现小尖峰):

    由于此类故障的相对发生、解决方法可能仍然可以接受。 但是、我们还无法说服自己 芯片吸收的电流不能超过这个值。 遗憾的是、未提供设计文档、但您仍能对此发表评论吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    感谢您对 解决方法的理解和努力。 我们当前的假设是、只有当 Vout 接近0.6-0.7V 时才会发生该问题、因为 这是大多数内部 CMOS 电路的 Vth。  因此、如果 IC 在0.6-0.7V 的输出电压下消耗此电流、则在 较高或较低的输出电压下器件不太可能消耗更多电流。  

    此致、

    特拉维斯