This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS566238:需要 TPS566238PRQFR 设计审查

Guru**** 2797485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS566238

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1313861/tps566238-tps566238prqfr-design-review-needed

器件型号:TPS566238

您好!

需要对以下设计进行设计审查:

此电路用于为 LTE 调制解调器供电、该调制解调器在启动期间会产生高达3A 的巨大浪涌电流、需要确保该电路能够处理。

此外、输入电压可在3.3V 至4.2V 之间变化。

我们将在接下来的2天内把这块电路板送到制造厂。 因此、回顾一下确实会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shyam R:

    原理图看起来很好。 如果您的输入电压变为3V、则输出将低于3.3V、因为器件无法支持100%占空比。

    启动期间应该可以接受3A 浪涌电流、因为 TPS566238的软启动时间为0.93ms-2.9ms。

    谢谢。

    南锡