This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF5025:SO# 156522 -具有2个不同针脚1标记尺寸的部件。

Guru**** 1807890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314880/ref5025-so-156522---parts-with-2-different-pin-1-marking-dimensions

器件型号:REF5025

您好!

对于 P/N 为  REF5025IDGKT 的已购买器件、您能否提供有关客户请求的建议?

客户表示、同一胶带上的器件有2种不同的引脚1标记尺寸...

我们发货的器件具有生产日期代码: 2330+5

这是否正常、是由于用于在零件上添加标记的机器/工具、还是具有不同的背景? 这些器件是直接从 TI 购买的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adnan、我将在下周早些时候与您确认并与您联系。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 请参阅以下组装地点的说明。

    这是正常的。 此处的引脚1由物理引脚通过模具(封装)流程生成。

     物理销有一定程度的磨损、可能会使引脚1的尺寸略有不同。