This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25886:BQ25886无法充电

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309656/bq25886-bq25886-can-not-charge

器件型号:BQ25886

您好  

我有疑问需要您的帮助。

在测试过程中、一切正常。 为电池充电时、STAT LED 指示灯开始闪烁。

当电池被断开时、REGN 电压为5.2V、电源电压为5V、电池电压(2节)为7.4V、SYS 电压为6.4。 该电路以前应该能够正常工作。

使 CE 引脚保持悬空、上电、然后将其拉低、然后再次上电。 电路可以正常充电、但在断电并再次通电后 、它将无法充电。

如何解决该问题。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨星

    能否发送原理图进行审阅?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill

    感谢您的答复。

    原理图如下所示。

    原因已查明。 电路中的 TS 引脚与热敏电阻断开连接。 连接后即可正常充电。

    存在异常。 在充电期间断开电池连接时、通常 STAT LED 会闪烁。 现在、断开电池后、LED 将始终亮起。

    BAT 连接到10uF 电容器。 未连接电池时、请使用示波器测量其波形、此波形的高电平约为8.4V (Z 形 P-P 约为1.5V)。 不存在定期放电过程。

    在测量正常电路板时、存在周期性的充电和放电过程。

    为什么在电池断开时 LED 始终亮起。

    正在等待您的回复。

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨星

    感谢 TS 引脚的更新--好消息。

    为什么在电池断开连接时 LED 指示灯始终亮起。

    将对此进行检查并对您进行更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill  

    有更新吗?

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨星

    为什么在电池断开连接时 LED 指示灯始终亮起。

    研究过该参数、它可以重复、但必须添加系统负载。

    在您的测试中是否有系统负载?

    未连接电池时,请使用示波器测量其波形,该波形的高电平约为8.4V (zigzag P-P 约为1.5V)。 [/报价]

    您是否具有电池波形的示波器捕获?

    在正常的电路板上测量时,存在定期充电和放电过程。

    这两个客户电路板的行为是否不同?

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill

    感谢您的答复。

    您的测试中是否有系统负载?

    是的、测试过程中会有系统负载。

    此图片显示了负载连接电路的 BAT 所测得的波形。

    这是没有负载时的 BAT 波形、

    请帮助检查它。

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨星

    感谢示波器捕获。

    这与我在实验室中看到的情况类似、明天会更详细地了解并更新内容。