This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:BQ78350-R1A 和 MSP430FR6989之间的通信

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, MSP430FR6989, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314350/bq78350-r1a-communication-between-bq78350-r1a-and-msp430fr6989

器件型号:BQ78350-R1A
主题中讨论的其他器件:BQ76930MSP430FR6989EV2400

您好!

我将与 BQ76930和 BQ7835-R1A 一起构建 BMS、并 它们之间进行通信。 但我想从主微控制器 (MSP430FR6989)与该模块进行通信。 对于 BQ7835-R1A 和 MSP430FR6989之间的通信、我有几个问题:  

- 1.-我可以直接连接 BQ7835-R1A 的 SMBus 引脚和 MSP430FR6989的 I2C 引脚吗?或者我需要额外的硬件或软件来连接吗? 我是否需要调整上拉电压电平?

- 2.-我可以将 SMBus (BQ7835-R1A)的上拉电阻连接到3V3电平吗?

- 3.-我可以使用 MSP430FR6989的 SPI 引脚 与 BQ7835-R1A 的 SMBus 通信吗? 如果可能、我该怎么做? 我是否需要特定的硬件?

提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    您可能需要参考这个、 E2E 主题。  

    我建议连接 EV2400、看看时序通信图(SCL 和 SDA)是什么样子。 尝试将其与 I2C 协议匹配。

    您可能还需要查看 E2E 论坛中的多个线程。  

    此应用手册可以帮助回答您的大多数问题。   SMBus 与 I2C 器件的兼容性

    SPI 可能与 SMBus 不兼容、因为 SMBus 仅使用一个时钟和一条数据线。 非常相似。

    此致、
    何塞·库索