This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS536C7:PMBus 地址与放大器;IBIS 仿真

Guru**** 2520230 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS536C7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314575/tps536c7-pmbus-address-ibis-simulation

器件型号:TPS536C7

尊敬的 TI 团队:

我对采用多相控制器的大电流电源设计没有经验、有些项目需要您的帮助。谢谢!

1.我看到 TI 论坛上有一些关于 TPS536C7的 IBIS 仿真讨论过、您能分享一下 TPS536C7的仿真到底应该实现什么功能或信号吗?

2.对于数据表中的 PMBus 地址设置,我想和你仔细检查一下。

例如、数据表中有 PMBus 地址 B2h、C0h、C4h、我 转换 为 二进制 数据 和7 位 地址,Pls 帮助检查我是否正确?

此致

丽莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lisa:  

    我们为 TPS536C7提供了一些仿真模型、以便您能够使用仿真软件来模拟所需的输出行为。 如果您想要 IBIS 仿真模型、则可以在确认您与我们签订了 NDA 后向我发送电子邮件。  

    关于您的第二个问题、您的分析是正确的、但我认为您转换为十进制是错误的  

    (B2h)=> 1011001 => 89d

    (C0h)=> 1100000 => 96d

    谢谢!  

    普雷姆·达尼亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dhanya 您好:

    感谢您的反馈。

    Br

    丽莎