This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92200:有时是否需要使用与 FB 引脚串联的电阻器、如果需要、如何选择它?

Guru**** 2533770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314983/tps92200-is-the-resistor-sometimes-shown-in-series-with-the-fb-pin-required-and-if-so-how-is-it-selected

器件型号:TPS92200

在 SLVSER4B–2022年1月修订的数据表中、PDF 第1页上的简化版原理图显示了与 FB 引脚串联的"RFB"。  图10-1和10-2布局示例中也显示了"RFB"。  否则、它不会出现在图8-1、8-13或8-26参考设计原理图中、数据表的任何部分(据我所知)中也没有对其进行讨论。  TPS92200D1/D2EVM 评估模块的 SLUUBZ9 2020年5月用户指南未提及此电阻器、但在电路板的原理图和布局中显示使用了1k Ω R4。  在哪里可以找到有关是否需要此电阻器的信息、以及如果需要、如何正确调整该电阻器的大小的信息?