This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:TL431AIDBZR 相关问题

Guru**** 1463880 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312735/tl431-tl431aidbzr-related-issues

器件型号:TL431

您好

TL431AIDBZR 电路如下所示、其设计输出为5V、实际输出为2.6V。 请帮助分析原因并确定电阻器配置是否有问题?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.1uF 负载电容位于该器件的不稳定区域。 这可能会影响输出电压。 请移除或修改电容值、使其在 B 曲线之外。 电阻器的值应该没有问题。

    谢谢。

    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    客户反馈:C82和 C83未焊接、仅焊接电阻器、输出电压为2.6V。 请帮助分析是否有任何其他原因? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VR5V 电源轨上的负载电流消耗是多少? 器件可能接收不到足够的电流。  

    谢谢。

    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在空载条件下、输出电压为2.6V。

    还有其他可能的原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输入稳定在12V? 您是否尝试过更换其他 TL431器件?

    谢谢。

    沃尔特